结果:找到"ADS1110 质量",相关内容140条
- 请问一下买到有问题的元件怎么办?
- 第一次来嘉立创发贴。本来一直在某家拿货,想拓宽一下进货渠道,2021-05-11在立创商城买了10片CYUSB3014+10片Altera的FPGA(型号:EP4CE6F17C8N),当时CYUSB给我的价格是150(比另一家贵了1/3,JLC的这个芯片我现在还没开始用);EP4CE6F17C8N的拿货价格是75RMB,比另一家贵了超过1/3。大约5月16左右收到的货。当时另一家的存货还没用完,到前几天终于差不多了,决定试一下立创的芯片,心想这么贵的应该是原厂不会有任何问题吧!焊接了两片,程序都是成熟的程序,第一片直接烧进去,发现程序部分不正常,当时因为心理认定立创的芯片不会有问题,所以各处...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 质量问题 发帖人:Matthew 发帖时间:2021-07-15 00:07:00
- LR7533质量问题
- 在立创商城采购的LR7533的LDO降压芯片,实际使用过程中太批量出现质量问题,上电瞬间的高电压输出,导致很多MCU损坏,而立创商城的售后太让人失望,还不如淘宝的处理方法。售后给出的回复是芯片是有这个问题的,解决方法是前面再加一个LDO降压,或者在输出再加稳压二极管。有问题的芯片为什么还要卖,为什么要让客户将就你们有问题的芯片。别的品牌LDO都没这个问题,
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: LR7533质量问题 发帖人:方案开发 发帖时间:2021-06-26 15:11:00
- 产品质量有问题,让客户买单!!!!
- 1、商城买的CR1220纽扣电池10PCS,到货后发现7PCS电压为0V,1PCS为2.8V,2PCS为2.4V。(问题是装上PCB板,发现没有办法用backup寄存器,反查发现)2、正常的填单反馈,QQ交流。最终也没有找到问题在哪里?3、最终结果是:把物料的价值退给我,不重新发良品。让我自己贴邮费重新买。(我建议我买其它品牌的,物料差价我自己出,但是邮费和有问题的物料价值需要商城来承担,结果是:不同意思,处理不了。让我自己看,爱怎么处理怎么处理)!!!!!!!4、说点实在话,作为工程人员,花一上午的时间反馈给你们,并且价值只有10块钱,就是想帮助找到问题,认为你们为比较重视产品质量或者操作...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 产品质量 发帖人:无忧1117 发帖时间:2021-06-03 11:21:00
- 正确使用横河质量流量计,发挥其高精度性能
- 在科学技术高速发展的今天,各行各业都在不断进行技术改造,更新设备,生产高精度的,他们这么做是为了什么呢?不言而喻,他们都是在潜移默化做着一项工作,那就是降低成本,增加产量。横河质量流量计是一种先进的智能精密质量流量测量仪表,那么如何让质量流量计发挥高精度作用?横河质量流量计的安装位置必须远离振动源和磁场(如大型电机、大型振动源附近)。并且质量流量计必须接地线,因而防止外界电磁干扰是用好质量流量计的一个重要的因素。横河质量流量计在选型时首先要确定工艺流量,然后根据工艺流量选择流量计的口径,工艺流量的上限应不低于流量计设计上限的70%。只有这样才能保证流量计在最佳的状态下运行。从而确保质量流量计...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 横河质量流量计 发帖人:仪器仪表厂家 发帖时间:2019-03-12 16:08:00
- 可适用于各种复杂环境的高准质量流量计
- MicroMotion信号转换器美国MicroMotion高准质量流量计,是科里奥利技术的领导者,自从在1977年投资生产台可实用的科氏流量计以来,其科氏流量计在技术和客户支持方面都处于世界。其科里奥利流量计能够对质量流量和密度进行直接精确的在线测量。无论测量的是液体、浆体还是气体,高准质量流量计都能成功地提供无可比拟的精确性和重复性,从而使用户的过程最优化。产品具有不同的发射架构和灵活的I/O连接,利用超强的计算能力和增强型核心处理器、以及超高速的信号处理来保证测量最佳的完整性和准确性。高准质量流量计对于液体质量流量、体积流量及密度的测量性能高、精、准,测量气体质量流量的高性能,可靠的两相...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 高准质量流量计 发帖人:仪器仪表厂家 发帖时间:2019-03-12 16:04:00
- 高准质量流量计的优势和注意事项
- 使用高准质量流量计的优势:1、可用来测量低流速的微小流量,浸入式的还可以测量中偏高的流速,插入式热式气体质量流量计还可以测量大管径的流量。2、没有活动部件,安装简单,没有阻流件,压力损失小,并且不需要温压的补偿可以直接测量流体的质量流量。最突出的是量程宽、精度高、操作方便,这样在使用的过程中减少了很多不必要的麻烦。3、使用性能相对可靠,与其它类型的质量流量计相比,不需要温度传感器、压力传感器和计算单元,它的组成比较简单,操作非常方便,稳定好,精确性也很高。使用热式气体高准质量流量计注意事项:分体式高准质量流量计,被测气体若在管壁沉积垢层影响测量值,必须定期清洗;对细管型仪表在使用的时候易出现...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 高准质量流量计 发帖人:仪器仪表厂家 发帖时间:2019-03-07 14:36:00
- 高准质量流量计可适用于各种复杂环境
- MicroMotion信号转换器美国MicroMotion高准质量流量计,是科里奥利技术的领导者,自从在1977年投资生产台可实用的科氏流量计以来,其科氏流量计在技术和客户支持方面都处于世界。其科里奥利流量计能够对质量流量和密度进行直接精确的在线测量。无论测量的是液体、浆体还是气体,高准质量流量计都能成功地提供无可比拟的精确性和重复性,从而使用户的过程最优化。产品具有不同的发射架构和灵活的I/O连接,利用超强的计算能力和增强型核心处理器、以及超高速的信号处理来保证测量最佳的完整性和准确性。高准质量流量计对于液体质量流量、体积流量及密度的测量性能高、精、准,测量气体质量流量的高性能,可靠的两相...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 高准质量流量计 发帖人:仪器仪表厂家 发帖时间:2019-03-07 14:22:00
- 横河质量流量计用低价实现高精度
- 横河质量流量计系列是检测部采用了本公司独立开发的热式流速传感器的质量流量计。使用微型机器技术、把超微细的流速传感器与高级的流路设计技术进行融合,用低价格实现了以前没有的高精度、宽可调比。适用于生产工序、实验装置等使用的燃料煤气,各种工业煤气,工厂空气的流量管理及各车间的使用量管理等。横河质量流量检测:与空气、煤气的使用温度、压力无关,可测量换算成标准状态下的流量。(标准状态下的流量是指在1个大气压、0°C(或20°C)时的体积流量。)宽广的测量范围:相对于更大测量流量的低流量区域,一般的气体流量计都难于检测,通过搭载μF传感器,可实现宽广范围的测量、控制。实现了质量流量计CMS的可调比100...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 横河质量流量计 发帖人:仪器仪表厂家 发帖时间:2019-03-07 14:15:00
- 流程里面说是板子都要过AOI的,我想问问这个情况AOI检测不出来吗?
- 客户定制了100片板子,下单收到102片,一直坚信力创品质就装了100片,结果这100片里面有3片出现线路短路问题,两片通过加大电流法找到了短路点,还一片用了半个多小时还是没找到无奈只能重新装了一块才给客户发货的!!!你们的制版流程里面都要过AOI的,以上这个情况两个找到问题的板子,AOI都通过了???以下是找到问题位置的照片,第一幅这个小电容负极丝印下面全是铜箔直接短路到了正极,另一个图画圆圈位置是毛刺铜箔导致短路(划了一下)近几个月,大概是18年下半年开始,做的板子的问题率越来越多了,最常见的是缺丝印,比如一整板子三分之一位置没印丝印,还有过几张铜箔问题的由于数量不多直接扔了没拍照,这次...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 质量反馈 发帖人:vmosfet 发帖时间:2018-11-09 11:40:00
- ADS1110A0IDBVR质量问题问题
- 请立创商城的工作人员回答一下,我近期采购的一批ADS1110IDBVR出现严重的质量问题,买了300个,贴了100个,发现20个都坏的,这是什么情况,对比艾睿等知名电子元件销售商,发现立创确实卖的便宜,但这应该不是原装,应该是散新货。请问如何退回剩下的元件?我的电话13636543864,请相关人员答复一下,谢谢
- 所属专栏: 代售推荐 标签: ADS1110 质量 发帖人:xwqnuaa 发帖时间:2018-06-18 15:00:00
返回